This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:用于毫米波 SDK 开箱即用演示的定制 ProfileCfg 和 FrameCfg

Guru**** 2554280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1052217/awr1843-custom-profilecfg-and-framecfg-for-mmwave-sdk-out-of-box-demo

器件型号:AWR1843

我尝试使用 传感估算器(https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/1.4.0/?platform=AWR1843&num_rx=1&num_tx=1&tx_gain=9&rx_gain=9&freq_range=77&bandwidth=4000&tx_power=12&temp=20&range=6&range_resolution=3.73&velocity=1&velocity_resolution=1&fps=1&rcs=0.00001) 为开箱即用演示使用的配置文件生成这些参数  

ProfileCfg 0 77 7 6.4 3409.73 0 1.16 1 10207 3000 0 30

帧配置0 3 0 1000 1 0

我认为、在开箱即用演示使用新的线性调频脉冲参数之前、我需要执行校准。 在哪里可以找到校准过程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您将尝试使用 OOB 演示运行配置

    ProfileCfg 0 77 7 6.4 3409.73 0 1.16 1 10207 3000 0 30

    帧配置0 3 0 1000 1 0

    并非所有使用感应估算器生成的配置都将与 OOB 演示一同运行。 OOB 演示是作为通用演示开发的、在其支持的配置中存在一些限制。

    第一步是尝试检查您是否能够使用 OOB 演示运行此配置。 之后、您可以考虑校准。

    因此、我建议使用此配置创建一个 cfg 文件并尝试它

    谢谢你

    Cesar