This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:顺从电压

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91200, LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1051361/lmp91000-compliance-voltage

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91200LMP91002

大家好、

我们的客户希望了解  LMP91000的合规电压。 他将使用该器件进行电化学应用。  它是否等于偏置电压?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛-  

    您能帮助我了解什么是合规电压吗? 该器件与传感器有三个连接。 计数器、工作电极和基准电极、CE、WE 和 RE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的解释: https://www.gamry.com/assets/Application-Notes/what-is-compliance-voltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -

    谢谢- LMP91000适用于微功耗气体传感应用、该参考描述的功率系统比我使用 LMP91000创建的功率系统高得多。 此处需要使用哪种传感器/供应商的传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的想法是将其用于水溶液中的金属电极的常见电化学测量。 这将涉及-1.0V 至+1.0V 之间的电压、电流为1-5 uA。  人们似乎尝试将 LMP91000调整为以下类型的应用:
    https://github.com/WickedDevice/LMP91000/issues/1
    我们希望了解它是否适合我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF -  

    是的 、这听起来更好且正确-我们没有称为合规电压的规格。 该器件将基准电压与所需的偏置电势进行比较、并调整计数器电极上的电压以保持适当的工作基准电压。 我认为这可以被视为"合规性"电压。 您还了解了 LMP91200吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为 LMP9100或 LMP91200能够进行常见的电化学测量、例如电压测量或电流测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -  

    是的,先生! -请在此处查看第17页: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp91002.pdf (LMP91002的电流测量示例)

    LMP91200数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/lmp91200) 和此参考设计使用它=> https://www.ti.com/tool/TIDA-00561 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP91000可以向计数电极提供什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -  

    请参阅第17页、网址 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp91000.pdf 

    LMP91000的内核是一个电位器电路。 它包含一个差分输入放大器、用于将工作电极和参考电极之间的电势与所需的工作偏置电势(由可变偏置电路设置)进行比较。 误差信号被放大并应用到计数器电极(通过控制放大器- A1)。 工作电极和参考电极之间的阻抗变化将导致施加到计数电极的电压变化、从而保持工作电极和参考电极之间的恒定电压。

    互阻抗放大器(TIA、用于将来自传感器的电流转换为电压)连接到工作电极、用于提供与电池电流成比例的输出电压。 跨阻放大器将工作电极固定在虚拟接地(内部接地)。

    恒电位器将基准电压与所需的偏置电势进行比较、并调整计数器电极上的电压以保持适当的工作基准电压。

    我还发现此论文可供您参考: http://ikee.lib.auth.gr/record/294640/files/diploma_thesis_ntella_final.pdf