This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1051655/dca1000evm-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

我有一个 DCA1000EVM 和 IWR1443毫米波雷达。 我可以使用 mmWave Studio 收集数据。 我不确定我的以下理解是否正确。

当我单击 DCA1000ARM 和 Trigger Frame 时、将创建 adc_data_Raw.bin 文件。 每个文件的最大值为1Gb。 因此、如果数据大于1Gb、则数据将被分离、例如 adc_data_Raw_0.bin 和 ADC_DATA_Raw_1.bin。 当我单击 PostProc 时、将创建名为 adc_data.bin 的文件。

但是、当我打开 ADC_DATA.bin 的包装时、我发现很多数据丢失了。 Output (输出)没有报告任何错误。 您是否知道为何错过了如此多的数据? adc_data.bin 是否有大小限制?

谢谢、

Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道如何处理它。 但会出现新问题。 单击帧触发器后、我发现 DDR_FULL 和 FPGA_EER 的指示灯为红色。 我检查了手册、发现它是因为 DDR3内存已满、内部缓冲区已满。 那么、在这种情况下、该数据是否仍然可靠? 如果没有、除了减少数据数量外、我还如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、  

    我看到您正在使用 mmWave Studio 01_00_00_00。 这是否意味着您拥有 IWR1443 ES2.0?  

    此外、 如果收集的原始数据的预期文件大小小于1 GB (例如、仅捕获几个帧)、则捕获的文件将小于1 GB。 如果是大型或无限的捕获(如您的情况)、一旦捕获文件的大小达到1 GB、此文件就会限制在该大小、并将创建一个新文件以确保收集所有原始数据。 这与您观察到的情况一致。  

    现在、我们来进行后处理、您是否可以尝试单独的后处理和后处理 adc_data_raw_x.bin 文件之一、而不是在数据采集后按按钮? 为此、您可以参阅 mmWave Studio 用户指南。  

    在 LED 上、我必须检查并返回。 您在这里使用的 DCA1000 FPGA 固件的版本是什么? 最新的是2.8。  

    此致、

    石田