This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:我想使用 MATLAB 脚本触发 awr1843BOOST

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1051507/awr1843boost-i-want-to-trigger-awr1843boost-with-matlab-script

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
您好,团队
我将 awr1843boost 与 dca1000evm 搭配使用
我想使用 MATLAB 脚本触发 awr1843boost
您是否知道可以使用 dca1000evm?运行 awr1843boost 的任何脚本
BR、
James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您计划在 AWR1843BOOST 上运行哪种应用?

    此致、

    Jitendra