This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2021:传感器设计问题

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2021, HDC3022, HDC2022, HDC3020, HDC3021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1049805/hdc2021-sensors-design-questions

器件型号:HDC2021
主题中讨论的其他器件: HDC3022HDC2022HDC3020HDC3021

大家好、

我的客户正在调查我们的传感器 HDC2021、以下问题需要您的评论:

  1. 如果客户需要高精度温度、 传感、 精度规格要求在-40~125C 下为容差+-1C、您是否建议使用   HDC2021或 HDC302x?
  2. NIST 可追溯性的详细函数是什么?
  3. 保护胶带的用途是什么? 客户是否应该在 SMT 产品中将其移除,或者是否不需要移除?
  4. 我们有  HDC2022和 HDC3022、它具有 IP67、IP67、这意味着 IC 可以在表面有水时工作? IC 通电或系统未通电时?
  5. 客户如何判断自己 是否应使用可拆卸保护胶带版本或 IP67版本的解决方案?

     

谢谢!  

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. HDC3020系列 具有更宽的输入电压范围、更高的精度、使用基于命令的接口、并且封装略小。 HDC2022速度更快、基于寄存器映射。
    2. HDC3系列在经 ISO 标准验证的 NIST 可追溯设备上进行了测试。 这可确保标准化校准以消除测量误差。
    3. HDC3021有一个胶带盖、可用于对电路板进行清洗或保形涂层的应用、并在执行这些操作后、在投入使用之前去除胶带。 HDC3022上面安装了一个永久滤波器、该滤波器具有疏水性、可阻挡低至100nm 的颗粒、适用于可能存在环境空气污染物或 存在明显暴露于水的应用。
    4. HDC2022/HDC3022在因等级和疏水性涂层而暴露于水中时可继续工作。  
    5. 这取决于最终应用-如果器件可能暴露在污染物或水中、我建议使用 HDC3022。 如果电路板在组装过程中可能会被清洗、暴露在某些化学品中、我建议使用 HDC3021。

    请按照 HDC3器件用户指南 了解组装指南。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    如果未取下 HDC3021的盖子、在使用时是否有机会确认它?
    例如,如果客户需要一种机制来检查盖子是否在 SMT 和清洗后被取下,可以使用什么机制?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    遗憾的是、没有任何软件寄存器或机制来检查盖是否被移除。 我们唯一可以判断盖子是否未被取下的方法是测量湿度。 在一些情况 下、在有盖子和没有盖子的器件上湿度测量不同。  

    此致、
    Pavani Tenneti