请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2021 主题中讨论的其他器件: HDC3022、 HDC2022、 HDC3020、 HDC3021
大家好、
我的客户正在调查我们的传感器 HDC2021、以下问题需要您的评论:
- 如果客户需要高精度温度、 传感、 精度规格要求在-40~125C 下为容差+-1C、您是否建议使用 HDC2021或 HDC302x?
- NIST 可追溯性的详细函数是什么?
- 保护胶带的用途是什么? 客户是否应该在 SMT 产品中将其移除,或者是否不需要移除?
- 我们有 HDC2022和 HDC3022、它具有 IP67、IP67、这意味着 IC 可以在表面有水时工作? IC 通电或系统未通电时?
- 客户如何判断自己 是否应使用可拆卸保护胶带版本或 IP67版本的解决方案?
谢谢!
Kai