This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1049687/dca1000evm-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我获得了 DCA1000、可以使用它在 mmWave Studio 的帮助下从 IWR1443收集原始数据。 我想知道是否可以使用 mmWave Studio 将原始数据实时传递到 PC。 例如、我想获取10S 数据。 收集此数据时、我需要先将1S 数据保存在 PC 中。 第二个1S 和第三个1S 也是如此。 因此、我最终获得了原始的10 1S 数据、但第一个1S 数据比第十个1S 数据保存在 PC 中。 我该怎么做? 我们是否有任何函数使其在 mmWave Studio 中正常工作?  

谢谢、

Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、  

    一种方法是在帧配置中将帧数输入为零。 这样、数据将在 PC 上捕获无限时间、直到您明确按下"Stop Frames"按钮。 DCA1000将捕获原始数据、这是每捕获1GB 数据后的新文件。 因此、一种方法是配置您的配置文件和线性调频脉冲配置、使这种1GB 的数据采集能够对应于1个帧数据。  

    您还可以参阅有关使用 DCA1000进行实时流式传输的 TI E2E 论坛、因为其他用户已经发布了有关此主题的文章并讨论了一些可能的解决方案。 但是、这目前不是 TI 支持的功能。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    石田