This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243纹波规格

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1134829/awr2243-awr2243-ripple-specifications

器件型号:AWR2243

尊敬的 TI 专家:

我注意到 AWR2243数据表中的表8-2、我对此有一些疑问:

这 是否意味着电源纹波需要满足表中提到的要求?

2. 表中的纹波单位是 uVRMS,这是电源设计的一大挑战。 我们应该如何设计电源以确保它能够满足此特性?

通过 示波器测量如此小的纹波似乎不切实际。 那么、我们应该如何验证我们的电源设计是否满足要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您需要 RX 中的杂散低于-105dBFS、则需要满足数据表中提到的纹波电平。 如果您的系统中可以容忍更高的杂散水平,则可以放宽纹波要求,关系为 dB 到 dB。 IE 杂散电平中的一个1dB 放宽会导致纹波电平中的1dB 放宽。

    如果您使用直流 DC 来提供电源、电源上的主要纹波分量将是直流/直流转换器的开关频率。 您需要在电路板上使用次级 LC 滤波器来滤除此纹波。 有关此类设计,请参阅 AWR2243 EVM (www.ti.com/.../AWR2243BOOST)。  

    您可以使用连接到高阻抗探针的良好频谱分析仪进行此测量。

    此致、

    Vivek