This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP 和 IWR6843AOP 之间的差异

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1134571/awr6843aop-difference-between-awr6843aop-and-iwr6843aop

器件型号:AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

您好!

IWR6843AOP 和 AWR6843AOP 是否完全引脚对引脚? 硬件设计有何差异?

我之前的硬件设计基于 IWR6843AOP、能否直接使用 AWR6843AOP 而不更改硬件设计?

谢谢

BR、

Yunlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 IWR6843AOP 相比、AWR6843AOP 在整个温度范围内的测试更加有力。 两者之间还有一些微小的差异、但您应该能够在 PCB 上使用 AWR6843AOP、而无需进行任何更改。  

    希望这对您有所帮助、

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef、

    我想确认一下、您在谈论 AWRL6843AOP? 我认为您写错了吗?

    谢谢
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是 AWR6843AOP。 我将编辑我的回复。  

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shareef。

    我将在客户硬件上直接使用 AWR6843AOP、而不是 IWR6843AOP。