This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:使用毫米波(MIMO) FMCW 雷达进行超短距离表面测量

Guru**** 2476975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1048619/mmwcas-rf-evm-ultra-short-range-surface-measurements-using-mmwave-mimo-fmcw-radar

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

您好!  

我希望使用毫米波 FMCW 雷达来执行测量不断变化的表面的实验、我认为这是最合适的产品。 我想得到一些建议来确认这一点。  

-我们要测量距离传感器约35cm 处的表面变化(大约10cm x 10cm)。

-体位沉积在表面、导致它沿传感器的方向"生长"。

-我们想通过测量表面与传感器的接近程度来估算体位的体积。

一种方法是在表面的不同点进行距离测量-我们希望了解 使用毫米波雷达进行测量的可行性。  

-距离测量应尽可能准确-以~1mm 的分辨率为目标。  

我想确定最好的传感器是什么来实现这一目的。 进行多点测量需要良好的角分辨率。 我不想牺牲太多的距离分辨率。

提前感谢您的建议。  

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

        那么、我的理解是、对于10x10cm 的横截面、在35cm 的距离上、需要~1mm 的距离分辨率? 请确认。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhed:  

    我想在整个表面进行多个(尽可能多)测量-比如成像。  

    其目的是在可能的情况下以尽可能高的空间分辨率绘制表面地图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们在工业工具箱中有一个高精度演示、它可以测量高度变化量、最大为 mm。 您可以使用喇叭天线来实现它。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEt9MlQKWTNSH9wjSD.VTA__VLyFKFf__LATEST

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhed:  

    谢谢、是的、我当然可以通过点估算来实现这一目的-但是、我无法使用此设置来测量多个点、以便在表面找到不同的高度。  

    为此、我需要某种形式的波束控制-我正在尝试确定 MMWCAS-RF-EVM 是否能够在该近距离提供足够的角分辨率。  

    谢谢、  

    将会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如您正确地注意 到的、液位感应示例是基于最强反射获得单点距离。

    解决方法:

    以根据对来自传感器的相关场景的原始数据的分析进行启动。  观察热图的距离/梯度。

    确定多个相邻点与曲面之间的距离-可能需要进行自定义处理。

    要使用的硬件:

    xWR2243级联(双板产品) +用于原始数据采集的 Studio 产品。

    --用户必须自行分析和处理数据。  mmWave Studio 产品中提供了第一级图。

    -- TI 没有一个现成可用的软件示例将所需的信息作为输出。

    谢谢、

    Vaibhav