This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00854应用

Guru**** 1137380 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00854
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1046501/tida-00854-application

主题中讨论的其他器件:TIDA-00854

您好!

 TIDA-00854是否可用于血糖测量? 葡萄糖电化学测量也用于 WE、RE 和 CE 电极。 因此、我想确认该解决方案也可以用于血糖测量。

https://www.ti.com/tool/TIDA-00854

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    很抱歉耽误你的答复。 TIDA-00854专为所有电位计型电化学电池应用而设计。 您计划将哪种传感器用于血糖测量? 您有传感器详细信息吗?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我简要回顾了 TID-00854、并向您发送了一封电子邮件。  如果您有更多问题、可以与我分享更多详细信息、我们可以对此进行讨论。

    陈锦芳