This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022EVM:在 PC 上无法识别

Guru**** 1623435 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022EVM, HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1047287/hdc2022evm-not-recognized-on-pc

器件型号:HDC2022EVM
主题中讨论的其他器件: HDC2022

我有两个 HDC2022EVM 板、无法使用在线 GUI 或旧的传感解决方案工具连接到其中任何一个板。 我已按照说明在3台 PC 上进行了尝试。 Windows 10报告它正在设置驱动程序并且已成功。 插入电路板后、电路板上的蓝色 LED 会短暂亮起、但此后不会亮起。  我想不到我可以做的任何其他事情来更好地隔离问题。 有人有建议吗?

论坛中还有一些其他帖子、其中同一个董事会无法按预期工作。 该螺纹读数与电路板类似、被确定为有缺陷并被更换。 我担心这会涉及我们的发货或采购团队、他们的速度并不快。 如果有方法对电路板进行返工/重新刷新、我想先尝试一下。

感谢您的任何辅导、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric -  

    感谢您的发帖、欢迎使用 E2E。  

    HDC2022 EVM GUI 未利用传感解决方案工具(正如之前版本的 HDC 系列器件 EVM 那样)。  

    您是否确认您已结账: https://www.ti.com/lit/ug/sniu039/sniu039.pdf ,第6页,但这不能解决问题? 期待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh

    我在尝试使用 GUI 时遵循了该文档。 我之所以发布、是因为它不起作用。 我愿意接受任何其他想法。

    -Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否尝试过使用不同的 USB 端口或不同的笔记本电脑?

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我最初的描述是、我在3台 PC 上分别尝试了2台 EVM。 是的、我已经尝试了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否尝试 过将 EVM 与传感解决方案 EVM GUI 配合使用?

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我最初的描述是、我已经尝试了在线和传感解决方案 GUI。 是的、我已经尝试了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我的回复很晚、但您是否尝试更新 EVM 上的固件? 您可以在 EVM 用户指南的第17页找到有关如何更新固件的步骤。

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有更新固件所需的设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克-  

    我发现您可能与我们处于相同的状态-如果我们向您发送 LaunchPad、您是否愿意使用它、或者我们是否可以帮助您更换 EVM (我们将在发货前在此处查看)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否尝试在 USB 插件期间通过将 PUR 引脚连接到高电平来强制使用 USB BSL 模式?

    我建议在 R10和 C7上连接一个100欧姆(或类似)电阻器。 闪存完成后、您必须断开电阻器的一端或将其完全移除。 作为  可选 BSL 按钮的一部分、www.ti.com/.../slaa457图8中显示了100欧姆电阻器。

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我所需要的只是一个正常工作的 EVM、无需重新编程或连接电阻器、因此我可以从字面上开始评估传感器。 如果你能做到这一点,我将非常感激。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克-   

    我刚刚给您发送了一封电子邮件-关闭此帖子。