This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:GUI 与 EVM 配合使用的问题

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1049024/hdc2010evm-question-using-gui-with-evm

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC2010

大家好、

我的客户正在使用 HDC2010 EVM 和 GUI。 但他们遇到了 GUI 问题、如下所示。 您能帮助指导我们如何避免这种情况吗? 该值有时会下降到0。 该波形可能会是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否更改了任何配置或寄存器设置?

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    客户按如下方式回复我

    "

    我使用了三台计算机来设置默认值、将会出现问题。

    附件文件是转储寄存器文件。

    "

    e2e.ti.com/.../HDC2010-register.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向您发送了一份友谊请求。 请接受、以便我们可以 通过私人邮件交换我们的电子邮件。 我将通过电子邮件向您发送回复、并立即关闭此主题。  

    此致、
    Pavani Tenneti