This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1107:从输出中移除2.5V 直流失调电压

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1048415/tmcs1107-removing-2-5-v-dc-offset-from-output

器件型号:TMCS1107
主题中讨论的其他器件:TMCS1100

您好!

 我目前正在使用此 TMCS1107A1B-Q1电流传感器进行电流测量。 根据数据表、它提供2.5V 的直流失调电压。 我希望输出不具有该直流失调电压。  

我是否可以通过任何方法消除该直流偏移、可能不使用运算放大器?

谢谢,

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、

    这些器件用于双向测量、并且这些器件的基准在内部完成、因此遗憾的是、无法从输出端对测量结果进行反向。 对于您描述的输出情况、我建议查看 TMCS1100A1-Q1、它允许提供外部基准。 您可以为器件提供2.5V 外部基准、然后将输出测量值参考 REF 输入本身、以实现您提到的所需输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、我需要双向电流测量、但我还需要在0之间对称电压、即我不希望偏移2.5V。  

    我可以通过什么方法消除该2.5V 偏移? 我尝试使用运算放大器差分输出、但无法正常工作。

    谢谢、

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、

    明白了。 然后、正如我提到过的、实现这一目的的最佳方法是通过 TMCS1100的差分信号来实现、遗憾的是、如果这是您在终端最终需要的、则可能需要使用放大器将其恢复为单端。 差分信号的基准将是馈入器件本身的基准电压、生成的信号将只是大约为零的双向信号。