请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1107 主题中讨论的其他器件:TMCS1100
您好!
我目前正在使用此 TMCS1107A1B-Q1电流传感器进行电流测量。 根据数据表、它提供2.5V 的直流失调电压。 我希望输出不具有该直流失调电压。
我是否可以通过任何方法消除该直流偏移、可能不使用运算放大器?
谢谢,
Avinash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.