This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:DRV5011可用于通信设备

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1048089/drv5011-can-drv5011-use-for-communication-equipment

器件型号:DRV5011

大家好、

我想与您一起检查磁体在与用作篡改检测的 DRV5011配合使用时是否可以放置在金属外壳上?

此外、如果这适用于25GHz 或100GHz 等高速信号通信设备系统、该磁体是否会影响信号精度?

您还有其他更适合介绍的器件吗? 方向需要 TO-92封装。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您深入了解该论坛。 您能提供金属外壳和磁体的图吗?  您是否想知道用于篡改的磁体是否会影响通信设备?   根据 Lenz 的法律、我们知道变化的 B 场会产生一个电流、该电流会反对 B 场的变化。 因此、如果磁体足够近且磁场足够强、当磁体朝向仪表或从仪表带走时、通信线路的信号可能会出现瞬态变化。  这可能只是一个噪声尖峰、如果您的通信线路是双绞线、这可能不是一个问题。  

    我们的一些器件采用 TO-92封装。  如果您为我提供了一个简单的图、说明您希望将器件放置在系统中的方式、这将帮助我确定哪些器件可能适合您的系统。