This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP236:正在寻找 LTC2997HDCB 替代产品

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP236
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1047844/tmp236-looking-for-ltc2997hdcb-replacement

器件型号:TMP236

您好、先生、

我们 现在使用的是 LTC2997HDCB、您能不能帮助建议使用引脚对引脚或类似功能器件进行替换? 最好有库存/良好供应。

客户通过 将 LTC2997HDCB 放置在靠近热源(本地)的位置来使用它。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    此封装没有引脚对引脚兼容的器件、客户似乎当前未使用远程功能。 TMP236提升了本地传感器精度、最大 温度为±1°C 但是、传感器增益为19.5mV/°C、需要考虑此变化。 这是否对他们适用、他们是否有其他必须考虑的特定系统要求?

    此致、

    Nicole