This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:即使目标评估模块已连接、GUI (TI_SCB)也无法检测目标

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170UEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1048060/tmag5170uevm-gui-ti_scb-unable-to-detect-target-even-though-target-evaluation-module-is-connected

器件型号:TMAG5170UEVM

我已收到 TMAG5170UEVM 霍尔传感器评估套件。 我下载了用户手册并执行了所有步骤

已安装的驱动程序。 已通过 USB 连接目标。 已在中访问 TMAG5170UEVM GUI

https://dev.ti.com/gallery/view/1253127/TMAG5170UEVM_GUI/

 

GUI 抛出错误"Connection Failure (连接故障)"。 未检测到 SCB 控制器"

我已访问常见问题解答链接"如何解决 PAMB 连接和/或驱动程序安装问题"。 也就是说、我已将驱动程序明确分配给该 USB 器件。 我仍然收到"连接失败"错误

 

请告诉我如何解决此问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、

    感谢您提出您的问题。  加载 GUI 时、应该会出现一个弹出窗口、指示您更新 EVM 固件。  要升级软件以使将来的任何更新更容易、需要手动进入 DFU 模式、以允许微控制器正确闪存。  为此、请在短接 SCB 上标记过孔(位于 MSP432附近)处的 DFU 引脚的同时按下复位按钮。  您应该会看到、在释放 RESET 按钮后、最接近 MSP432的 LED 不会亮起。  然后在 GUI 中,单击“File->Program Device”。  然后、GUI 将最新固件加载到控制器板上并应重新启动。

    如果在您执行此操作后它无法识别控制器板、我建议您首先尝试更改 USB 端口。

    https://training.ti.com/getting-started-tmag5170evm

    执行上述步骤后、如果您仍然无法连接、请告知我们。

    谢谢、

    Scott Bryson