This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071-Q1:逻辑

Guru**** 1155290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1047291/lm95071-q1-logical

器件型号:LM95071-Q1

您好!

你好。

我们的客户想澄清  LM95071-Q1的 SC (时钟)周期参数中的直流电是什么意思? 最大值是多少?



此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cedrick -  

    感谢您发帖! 在本例中、我认为您在数据表中发现了一个错误、因为直流对时钟周期没有上下文意义。 在查看该系列其他成员的数据表以及了解相关背景时、我认为已确认您指出的行项存在错误。 我们会尽快将其删除。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的观看。

    如果出现错误、您能不能帮助我们提供该错误的最大值是多少? 谢谢。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞德里克-

    DS 中有最大值。 它为0.16uSec (或在频域中为6.25MHz)