我们可以 在毫米波演示可视化工具3.5中为 xWR18xx 配置1RX 1TX。

但是、我们看不到 xWR1843AOP 的相同选项。

我们的问题是 、1RX 1TX 是否适用于开箱即用演示中的 xWR1843AOP?
实际上、我们希望绕过 CLI、在 开箱即用演示中为 xWR1843AOP 启用1RX 1TX。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们可以 在毫米波演示可视化工具3.5中为 xWR18xx 配置1RX 1TX。

但是、我们看不到 xWR1843AOP 的相同选项。

我们的问题是 、1RX 1TX 是否适用于开箱即用演示中的 xWR1843AOP?
实际上、我们希望绕过 CLI、在 开箱即用演示中为 xWR1843AOP 启用1RX 1TX。
您好!
我不确定 AWR1843AOP 是否支持1Tx-1RX 配置、但您可以使用 profile_2d.cfg 文件、而不是从 Visualizer 中的预定义设置进行发送。
通道配置1 1 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1 1
低功耗0 0
ProfileCfg 0 77 7 3 39 0 100 1 256 7200 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
帧配置0 32 0 100 1 0

感谢你的答复。
但是、我们在将配置文件加载到 AWR1843AOP 时遇到错误。

还有一条信息、
请参见类似主题。 还有另一个更简单的演示应用于液位感应。 您不应从用于液位感应的毫米波 SDK OOB 演示开始
谢谢你
Cesar
你(们)好
遗憾的是、1Tx 1RX 没有开箱即用演示。
您必须修改现有示例。
我认为最简单的方法是遵循此主题中提供的步骤
谢谢你
Cesar