This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033:允许的最大磁通密度

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1047204/drv5033-maximum-allowed-magnetic-flux-density

器件型号:DRV5033
主题中讨论的其他器件:DRV5032

大家好、

对于 DRV5032、指定的 Bmax 没有限制。

但我找不到关于 DRV5033允许的最大磁通密度的任何陈述。 请告诉我限制是多少。

我们希望确保非常强的磁体不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出您的问题。  DRV5033的绝对最大规格见数据表的第6节

    与 DRV5032类似、该器件没有最大磁通密度输入。

    谢谢、

    Scott