This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425EVM:图形响应

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1046944/drv425evm-graph-response

器件型号:DRV425EVM

您好!

你好。 我有一位客户想知道我们是否有一个频率高达几 kHz 的 DRV425EVM 响应图和一个噪声图。 此外、查看本文档 https://www.ti.com/lit/ug/slou410b/slou410b.pdf 、了解第4.3节"磁场方程"在交流电下是否有效。 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我们没有噪声图、但您可以通过 Excel 看到此帖子、该 Excel 将为您提供所需的噪声。  该字段方程应适用于所有字段、但为了验证、请为我提供您要查看的方程。  请记住、如果您从导体中的电流测量磁场、涡流将导致电流分布发生变化、从而导致磁场的可见度发生变化。  这将改变在靠近导体的位置看到的磁场。  如果他们将其用于不同的应用、请注意是否存在来自字段源的任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    你好。 您所指的 Excel 是什么? 请参阅下图、了解客户所参考的方程式。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    很抱歉、我没有向 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976335/drv425-noise-analysis 发送链接

    该方程式确实保持不变。