This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:通过 IWR6843AOP 上的 UART 进行串行数据闪存编程

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1046208/iwr6843aop-the-serial-data-flash-programming-over-uart-on-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR6843

您好!

我们希望通过不带 UniFlash 的 IWR6843AOP 上的 UART 将用户应用和固件写入闪存。
对于 IWR6843、以下文档似乎指示了相应的操作过程。
www.ti.com/.../swra627.pdf
我们是否也可以对 IWR6843AOP 应用相同的序列?

此外、如果您有主机处理器的示例代码、请告知我们如何获取。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、IWR6843AOP 的行为应相同。 您可能还需要了解我们的次级引导加载程序(SBL)、它是我们在毫米波 SDK 中提供的应用级引导加载程序。 SBL 位于 /packages/ti/utils/sbl

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    感谢您的快速回复。
    我们将参考您的信息。

    此致、
    Nomo