This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:配置 TDC1000

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1043836/tdc1000-configuring-tdc1000

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

各位专家、您好!  

我已开始使用超声波车辆燃油油位传感器。 对于该项目、我选择了 TDC1000作为 AFE、选择 C2000作为 MCU。 据我了解、为了配置 TDC1000、我必须将 PCB 连接到 PC。 我还介绍了 TIDA 00322参考设计。 我想知道的是、我能否通过 MCU 的 UART 接口将 PCB 连接到 PC 来配置 TDC1000? 或者、我是否必须购买 TDC1000-C2000 EVM 模块才能配置 TDC1000并在 PCB 中使用该配置的 IC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    由于 EVM 使用 TUSB3410 USB 转串行端口控制器进行 UART 通信、因此该 EVM 可轻松对 C2000进行编程并通过 USB 配置 TDC1000。 如果您能够将 PC 连接到微控制器、则应该能够通过微控制器配置 TDC1000。  

    请注意、EVM 使与 C2000和 TDC1000的通信变得非常容易。 此外、该 EVM 还支持使用 GUI 进行液位感应。 由于其中的许多原因、客户通常倾向于在过渡到定制解决方案之前使用 EVM 进行开发。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢 您的回答。 “EVM”是指 EVM 模块(PCB 板)还是指 EVM 软件?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、  

    很抱歉造成混淆。 EVM 是指评估模块 PCB。 EVM 软件也仅与 EVM PCB 兼容。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    如前所述、如果我们需要 EVM 软件来配置 TDC1000、并且 EVM 软件仅与 EVM PCB 兼容、我如何配置我的定制设计中使用的 TDC。 请就此向我提供建议。

    如果 EVM 软件仅与 EVM PCB 兼容、您能否建议在定制设计(使用 TDC1000和 C2000)中配置 TDC1000

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    对于定制板、您需要通过 SPI 配置 TDC1000。 数据表的第8.5节介绍了这种情况。

    以下是通信的一般过程:

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您提供信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayas、

    很高兴能提供帮助!

    如果您没有其他问题、我将继续关闭此主题。

    如果您在设备上遇到任何问题或有其他问题、请随时打开另一个。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢你的帮助。 如果需要任何帮助、我将联系 TI