主题中讨论的其他部件:MMWCAS-DSP-EVM、 AWR2243
您好!
我正在尝试弄清楚如何提取 ADC 数据、以便我可以在 MATLAB 上进一步处理该数据。 但是、我在这样做时遇到了一些问题。 我已经成功设置了一个角反射器(CR)、它距离 MMWCAS-RF-EVM 大约3m (请注意、它连接到 MMWCAS-DSP-EVM 并连接到我的 PC)。 我已经成功收集数据、并通过内置的 RADAR Studio 后处理进行查看。
结果如下所示:

请注意、对 CR 的更近检测是正确的、进一步检测可能是由于 CR 后面的一些金属物体所致。 无论如何、我想处理 mmWave Studio 软件之外的信息、Hence 参考 C:\ti\mmwave_studio _03_00_00_14\mmWaveStudio\MatExamlabs\singlechip_raW_DATA_Reader_example、我尝试运行 Matlab 代码、但遇到了 Matlab 的此错误

因此、通过检查.setup.json 文件(您通过单击传输文件按钮获取该文件)、我注意到没有可用数据! 文件留空。
请注意、Matlab 处理是在另一台 PC 上完成的、因此文件路径与默认路径非常不同、请注意、我已将相应的文件复制到 MATLAB PC 上。
{
"createdByVersion": "3.0.0.14",
"createdOn": "2021-10-15T16:59:06.8767107+08:00",
"configUsed": "C:\\Users\\Gabriel\\Google Drive\\DSO\\RPP2\\MMW-RF-EVM\\test_data_1.mmwave.json",
"captureHardware": "TDA2XX",
"mmWaveDevice": "awr2243",
"operatingFreq": 77,
"mmWaveDeviceConfig": {
"RS232COMPort": "",
"RS232BaudRate": "",
"radarSSFirmware": "C:\\Users\\Gabriel\\Google Drive\\DSO\\RPP2\\MMW-RF-EVM\\xwr22xx_metaImage.bin",
"masterSSFirmware": ""
},
"capturedFiles": {
"numFilesCollected": 0,
"fileBasePath": "C:\\Users\\Gabriel\\Google Drive\\DSO\\RPP2\\MMW-RF-EVM\\test_data_1",
"files": []
}
}
是否有人建议我如何将 mmWave Studio 中的数据提取到 MATLAB 中? 请注意、我当前正在使用 C:\ti\mmwave_studio 03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade \Cascade _Configuration_TestSource.lua 脚本、因此不使用 Tx 波束形成或 MIMO。
非常感谢您的帮助!! 谢谢!