This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033-Q1:一些用户案例问题

Guru**** 2545100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1044879/drv5033-q1-some-user-cases-questions-ask

器件型号:DRV5033-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5033

你(们)好

我想问、是否有使用磁体唤醒和关闭屏幕的应用案例? 磁体可能随时间和周围环境的变化而变化、以及是否存在磁力衰减导致触发器失效的情况? 需要您的一方分享一些信息以避免这种现象、或告诉我们有关此问题的一些应用场景、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    感谢您深入了解该论坛。  您感兴趣的应用程序与我们在转换检测 技术手册TIPL中提供的应用程序类似。  随着磁体随温度和时间的变化而变化、DRV5033也会变化。  温度会影响 BOP、BRP、BHys 规格以及数据表图4、6、8和10中所示的器件磁偏移。  您应该计划放置磁体、以便您所需的触发位置具有比 BOP 最大值更高的磁场、相对于 DRV5033所在位置、磁场比 BRP 最小值弱。  您的客户使用哪种磁体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西蒙斯

    谢谢、我将向客户发送参考文档。 ℃、您是否有关于 DRV5033Q1的工作时间和使用寿命的任何数据?(工作 温度低于-40~150 ̊ C)客户可能希望获得耐用性测试报告、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    有关资质认证的详细信息和摘要、请 访问 TI.com、有关该产品资质认证的详细 信息、请访问此处。  

    上面的链接应帮助您获取客户正在寻找的信息。