This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2021:HDC2080和 HDC2021读取的温度比较

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC2021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1043818/hdc2021-comparison-of-temperature-read-by-hdc2080-and-hdc2021

器件型号:HDC2021
主题中讨论的其他器件:HDC2080

尊敬的团队:

我们在其中一个设计中使用 TI 的温度和湿度传感器。 我们已生产出50块采用 HDC2021的板、50块采用 HDC2080的板。 我们观察到、采用 HDC2080的电路板的读数平均比 HDC2021高0.8°C。 我们能否知道温度读数差异的原因是什么? 但是、湿度读数没有差异。 下图提供了1块 HDC2080板和1块 HDC2021板读取的温度的详细信息。 此日志在室温下连续记录4小时。 在其他电路板上也观察到类似的响应。

请尽快向我们提供反馈并说明差异的可能原因。 必须相应地调整采样中的偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabhi -  

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    您的器件工作电压是多少?您是否使用公式将 HDC2080 DS 的数字输出转换为 C?

    第18页(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/hdc2080.pdf)我在3.3VDC 的电压下运行时发现、例如、在该方程的末尾使用-40.62可以获得最佳结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的回答。 我们以3V 电压运行传感器、我们使用的公式如下所示。

    接收到的值为原始值、将根据数据表上的公式进行更正

    温度(单位:度)=((rawTemperature)/(2^16))*165.0 - 40.0

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabhi -  

    对于 HDC2080、请使用...-40.62 (在数据表中)

    对于 HDC2021、请使用...-40 (在数据表中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的提示。 数据表已更新。 另一个问题、

    如您所述、对于 HDC2080、我们需要使用-40.62、在数据表中、它显示了-40.5。 您是否使用 PSSR 方程来提高精度并提及-40.62信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Surabhi -  

    如果以3.3VDC 运行,则-40.62是数字。 -40.5是一个折衷方案。 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    谢谢。 我们能否了解有关 PSSR 的更多详细信息? 为什么 HDC2021数据表中没有提到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏腊比-  

    C/V 规格位于 HDC2021 DS (第5页)中-我在这里告诉过您的与该规格完全无关-对于 HDC2080、公式中的差异是由内部测试程序错误(人为错误)导致的。