This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:适用于 CCS 的开箱即用演示和适用于液位变送器的1TX-1RX

Guru**** 2543560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1043871/awr1843aop-out-of-box-demo-for-ccs-and-1tx-1rx-for-level-transmitter

器件型号:AWR1843AOP

我们有关于 AWR1843AOP 的一些问题、请帮助我们。

是否有任何开箱即用的演示项目可导入 CCS? 我们只需从 MMWAVE_SDK_03_05_00_04中找到一个 makefile。

2.我们可以将其配置为一个 Tx 和一个 Rx 吗? 我们能否为其设计一个透镜来缩小波束宽度? 因为我们希望使用 AWR1843AOP 开发液位变送器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们没有用于1843 AOP 演示的任何 CCS 项目、但我确实为1843 OOB 演示创建了一些.projectspec 文件。 我在这里分享它们。 您可以浏览这些文件、将它们转换为 makefile 文件并进行适当的更改、以获取1843 AOP OOB 演示的 projectspec 文件。

    e2e.ti.com/.../xwr18xx_5F00_demo_5F00_mss.projectspec

    e2e.ti.com/.../xwr18xx_5F00_demo_5F00_dss.projectspec

    OOB 演示确实可以配置为1TX/1RX 工作模式。

    让我与系统团队讨论您在镜头上提出的问题、然后返回给您。

    谢谢、此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我可以在 projectspec 的帮助下将工程导入 CCS。

    我必须添加 app_resource_file=' <'ti/demo/xwr18xx/mmw/mmw_res.h'>”添加到 DSS 重块时的预定义符号。

    然后一切都重建正常。  

    但是、当将 xwr18xx_demo.bin 下载到 AWR1843AOPEVM 时、我们无法将配置发送到毫米波偏差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     18xx - mmWave_industrial_toolbox_4_8_0中的毫米波 SDK 演示是否适用于此 AWR1843AOP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AOP OOB 演示的构建过程略有不同。 我已经更新了 projectspecs 以解决您看到的问题、并将其转换为 AOP。

    虽然我认为它应该起作用、但我没有 AoP 板来测试它并验证一切是否正常。

    您能否尝试使用 SDK3.5针对1843AOP OOB 演示使用以下项目规格:

    e2e.ti.com/.../0820.xwr18xx_5F00_demo_5F00_dss.projectspec

    e2e.ti.com/.../2376.xwr18xx_5F00_demo_5F00_mss.projectspec

    谢谢、此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常棒的项目、一切都很好。 希望   在进一步测试后、您可以将其更新为 MMWAVE_SDK 或 MMWAVE_automotive_toolbox。

    我们将等待您回复液位变送器领域中 AWR1843AOP 的镜头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到这个消息。 我将在星期一返回有关镜头查询的一些详细信息。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与更广泛的团队讨论了这一点。 我们的器件可以使用合适的透镜、也可以使用这些透镜来缩小波束宽度。  

    此致、

    Aayush