This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:IWR1843

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042321/iwr1843-iwr1843

器件型号:IWR1843

您好,先生


首先,因为我是海外用户,所以这个文本使用翻译网站。
因此、可能存在跑偏。
感谢您提前了解。

MMWAVE_Demo_Visualizer 具有方位角距离热图和多普勒距离热图。

我应该在哪里参考 MMWAVE_SDK_03_05_00_04来创建它们?

此外、如果您有任何其他参考资料、请告知我们。

感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当我们答复您的技术问题时、如果您回答发送给您的几个问题、我们可以更好地为您提供支持。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下周初回复您的查询。

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一些有关您尝试做什么的背景信息? 我们的标准处理链提供这些结构作为 UART 的输出、因此无需创建它们。 尽管您正在尝试修改现有的配套资料、但最好提供一些背景信息、以便我可以为您提供进一步的支持。

    此致、

    Connor Desmond