This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:IWR1843

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1044212/iwr1843-iwr1843

器件型号:IWR1843

您好,先生


首先,因为我是海外用户,所以这个文本使用翻译网站。
因此、可能存在跑偏。
感谢您提前了解。

关于 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr18xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html 的材料

本文档的中间部分介绍了距离剖面和本底噪声剖面。

距离 FFT 大小用长度部分表示、但我不知道它是什么类型的值。

我应该在哪里参考该距离 FFT 大小?

感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当我们回到您的技术问题时、您能否查看在 PM 向您发送的消息。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速回复。

    您说要看到您下午发送的消息、但它尚未到达。

    请再次发送或回答您在此处提出的问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    距离 FFT 大小等效于每个线性调频脉冲的采样数、如下所述:

    CLI 命令:profileCfg

    参数:numAdcSamples

    以下文档介绍了这些命令和其他 CLI 命令:

    SDK 用户指南:从第19页开始
    \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    我建议您更改此参数、然后调试 OOB 演示、并查看该更改如何在代码中表现出范围 FFT 变量的大小。

    此致、

    Connor Desmond