This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010-EVM:更改为直流继电器(5V)

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1041269/afe3010-evm-change-to-dc-relay-5v

器件型号:AFE3010-EVM
主题中讨论的其他器件:AFE3010

您好!

我的客户将 AFE3010用于恒温器应用。 它们具有用于执行验证的 AFE3010 EVM、效果良好。 但是、它们需要更改为直流应用、即使用 直流继电器(5V)。  

这是继电器的数据表。  

直流继电器(5V): e2e.ti.com/.../GC-16A-2020-V2.0.0.pdf

我是否可以让您的支持以 AFE301 EVM 为基础、为使用直流继电器(5V)而需要更改的器件提供建议? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、  

    我将查看这一点、并将在几个小时内做出响应。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    我假设 AFE3010仍会感应交流线路电压故障?

    无论如何、我认为使用此继电器仍然可以工作、因为它的额定电压很高。 如果 SCR 引脚要直接驱动线圈、则继电器线圈需要与 AFE3010 GND 引脚共用、而 SCR 驱动另一个引脚。 由于 SCR 驱动器是电流源、因此您需要添加一些限流电阻。 SCR 驱动器的额定输出电压为1V、因此我会将 SCR 输出电流限制为<1mA、因此线圈电压足够大于2.25V 线圈拾取电压。 遗憾的是、由于 SCR 驱动器是电流源(具有可变电压)、并且继电器的控制电压大于数据表中显示的大多数线圈拾取电压。

    作为参考、根据我在使用 SCR 引脚驱动电阻为549欧姆的 SCR 的测试结果、SCR 引脚电压约为2.5V、SCR 栅极电压约为1.95V 时、输出电流约为1mA。  

    客户可能需要考虑使用 SCR 引脚驱动输出更高电压的晶体管放大器、该电压将始终为线圈提供相同电压。 例如、您可以在 VDD (20V)轨上放置一个电阻分压器、一旦 SCR 变为高电平、您就可以使用该信号来开启将分压器电压短接到线圈输入的晶体管。

    希望这一切都有意义。

    最棒的

    Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的支持。  我有几个问题要问您。  

    1.在 EVM 用户指南中、说明如果没有 螺线管、 可以使用10k 电阻器(类似于螺线管的电阻)。 但是、当我们使用电磁阀时、我们看到了来自 SCR 的两个脉冲。 当我们使用10k 电阻器时、我们只看到来自 SCR 的一个脉冲。 这是预期行为吗?  如果是,原因是什么?

    电磁阀(交流继电器)从 HOT 连接到 D2-A SCR 引脚状态:

    从 HOT 连接到 D2-A SCR 引脚状态的10k (5W)电阻器:

    2. TI 是否有使用直流继电器而不是电磁阀的参考设计?  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    拍摄示波器时的系统条件是什么? 我假设存在电阻式故障、您正在为系统供电。

    是否实际使用了断开负载开关(从而停止故障)的电磁阀?

    他们有多少次看到这种行为?

    Ω 可以尝试使用小于200k Ω 的电阻器吗? 遗憾的是、对于大多数螺线管而言、10kΩ Ω 不是精确的串联电阻、因此即使其功能正常、使用10kΩ Ω 也不是很现实。

    对我来说、第一个具有两个脉冲的图像(使用电磁阀)看起来像 一个连续自检失败(SCR 在加电后触发~150ms)。 发生这种情况时、客户是否看到报警 LED 闪烁?

    我们没有这方面的参考设计、但它应该是一个直接的设计。 只需确保限制来自 SCR 驱动器的输出电流、继电器线圈获得正确的导通电压、 并且继电器具有适当的额定电压。 当然、在如何物理关闭负载开关方面也需要一些额外的机械设计。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的回复。  

    我对变压器有疑问。 在 AFE3010 EVM 中、它使用的是 Galaxy 变压器 AS5859-04。 使用不同供应商"例如、 C.A. 具有相同规格的 Spalding 变压器。 哪一个也是 AS5859-04?  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    这里不用担心使用不同的供应商、但至少匝数应该大致相同。 它们可能略有不同、但可能需要对 R13、RFB 和/或 Rin 进行一些调整、具体取决于哪个 CT 具有不相似的匝数和/或阻抗。 因此、对于初级故障电流 CT (1000匝)、如果实际匝数较小、这意味着电流增益较小、因此您需要增加 RFB 以增加 内部电流反馈放大 器的增益并恢复总体故障信号增益。

    如果另一个中性接地 CT 的匝数不同(300而不是200匝)、则这意味着 NG_OUT 引脚的内部输出驱动器的电感和电感反冲增加。 该引脚的绝对电压值(相对于器件接地)不能低于-0.3V、 因此、需要增加 R13或在 NG_OUT 引脚上放置一个钳位肖特基二极管、以帮助防止 R13受到-0.3V 的影响、并防止大浪涌电流导通任何内部 ESD 体二极管。

    数据表的第8.2.2节介绍了为所选特定电流互感器进行这种类型的微调。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和详细解释、Peter。