This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042197/mmwaveicboost-can-t-connect
器件型号:MMWAVEICBOOST我无法将 MMWAVEICBOOST 连接到计算机以刷写 IWR6843ISK。 我遵循了教程 https://training.ti.com/hardware-setup-mmwaveicboost-and-antenna-module 中所述的设置
当我尝试通过 UniFlash 刷写雷达时、我收到消息"Image loading failed:not able to connect to serial port"。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。" (屏幕)
我的 SOP2已打开(屏幕)。 我已在设备管理器中检查 COM 端口(屏幕)。 我在闪存之前完成了 nRESET。 我检查了我的所有开关和跳线。 我尝试过不同的 USB 电缆和不同的电源。 我尝试过几台不同的计算机。 我还尝试了不同的 IWR6843ISK 模块。 什么都不起作用。 这还能是什么呢? 我是否有缺陷 MMWAVEICBOOST?
用户好!
感谢您告知我们您的问题。 第一步、请查看我们的常见问题解答页面。 链接: (15)[常见问题解答]毫米波传感器- Uniflash 相关查询-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
您还可以在 TI E2E 论坛上查找一些类似的主题(之前由我们的专家回答)、方法是在 E2E 搜索栏中输入您的查询或使用您的本地站点搜索引擎键入"site e2e.ti.com "
如果您仍然无法解决您的问题、请告知我们。
此致、
石田
用户好!
感谢您告知我们状态。 您是否确定 COM 端口是空闲的? 您是否能够使用任何其他串行应用连接到同一 COM 端口、例如、 Tera Term。 这将帮助我们了解这是 Uniflash 还是硬件问题。
有时、由于 Uniflash 突然关闭或任何其他错误、后台进程不会关闭、在下一次运行时、Uniflash 的行为不符合预期。 因此、从任务管理器中终止 DSLite.exe 和 FlashPythonSubprocess.exe 进程(如果正在运行)、然后启动 Uniflash。
您使用的 Uniflash 版本是什么? 确保它是最新版本。 以 admin 身份运行 Uniflash 有时也会有所帮助。
但是、由于您提到这也在其他几台 PC 上进行过尝试、我想这与 ICEBOOST 板有关。
此致、
石田
您好!
您能否显示 MMWAVEICBOOST 板的开关设置和射频板的开关设置?
此外、对于 QSPI 器件的闪存、您无需 MMWAVEICBOOST 板、您可以独立执行该操作、如以下培训视频所示。
你试过 这个吗?
https://training.ti.com/hardware-setup-iwr6843isk-and-iwr6843isk-ods?context=1128486-1139154-1147567
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
我的原始帖子中显示了开关设置的图片:IWR6843ISK 开关(1 2 3 4 5 6)=>(关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭打开关闭)。 MMWAVEICBOOST (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12)=>(关闭打开打开打开打开 ON OFF OFF ON ON ON ON ON ON)、(SOP0 SOP1 SOP2)=>(短接开路短路)。 我可以自行刷写 IWR6843ISK、但无法通过 MMWAVEICBOOST 刷写雷达。
您好!
感谢您分享开关位置。 上图中的图像不清楚、无法识别跳线/开关位置和 LED 状态指示。
因此、您需要在有问题的情况下发布更清晰的系统图像。
对于闪烁模式、开关位置似乎都是正确的。
请卸下所有螺钉并尝试? 使用了什么电源适配器及其规格? 请注意、 每次闪存尝试失败时、都会终止所有应用程序(尤其是 Uniflash 工具、DSLite.exe 和 FlashPythonSubprocess.exe)。 在后台运行的任何 UART 端口实例都将阻止 UART 连接进行新的尝试。
有关刷写和运行开箱即用演示的信息、请参阅以下培训视频。 请注意 、在 SOP 中的加电后、针对闪存/功能模式应用手动复位按钮以注册引导模式配置。
MMWAVEICBOOST 和天线模块的硬件设置|德州仪器 TI.com 视频
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
我附加了更好的图片来显示开关位置。
我已卸下所有螺钉。
电源适配器为5V 4A。
我已确保上述进程被杀。 我已重新启动计算机。 我在多台计算机上尝试过。
我已按照链接中的视频进行操作、并始终确保在刷写之前按重置按钮。
它仍会在我的原始帖子中显示相同的错误消息。
您好!
感谢您的确认、跳线位置、开关位置和电源适配 器似乎都是正确的。
MMICBOOST 可能有缺陷、如果主板在保修期内、请与销售支持团队合作更换。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.