This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:测量问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042860/fdc1004evm-measurement-issue

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好!

你好。 我有一位客户目前正在使用 FDC1004EVM。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我使用 FDC1004EVM 板来测量我拥有的一些电容式传感器。 我使用的是传感解决方案 GUI、如果同时从所有4个通道收集数据、该 GUI 应该可以每通道输出100个样本/秒。 然而、无论我以多快的速度进行测量速率/采样率、数据输出都是零星的、并且远低于100个样本/秒。
我以前从未尝试过记录数据。 我以前只使用它在 GUI 上实时查看数据。 问题不在于电路板本身、因为它似乎可以记录数据。 我认为、这是 GUI 存在问题、因为数据记录的速度不够快。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    FDC1004 GUI 基于 USB 通信。 所使用的 GUI 和协议未针对实时测量进行优化。 原因可能是 CPU 和 USB 负载中可能存在开销。  

    对于任何与时序相关的测量或需要更好地控制样本、我们建议客户使用自己的固件并使用微控制器捕获数据。 请告诉 我这是否有帮助!