This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1051:选择合适的 LDC

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042222/ldc1051-selecting-an-appropriate-ldc

器件型号:LDC1051
主题中讨论的其他器件:LDC1614

大家好、

我对为我开发的传感器构建数据采集电路感兴趣、在该传感器中、信号是通过基于物理输入的电感变化(~1-5 nH)生成的。 我想知道 LDC 1051/LDC1614是否适合此应用? 如果不是、您能否推荐一种替代方案?

提前感谢您的所有帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我认为这在一定程度上也取决于传感器电感。  例如、LDC1614的传感器频率范围为1kHz 至10MHz。  假设电容为1nF、则传感器电感可 低至约250nH。  使用此电感、如您所描述的漂移会产生大约20-100kHz 的谐振频率变化。  但是、对于5uH 等较大的电感器、该变化范围会变为200Hz - 1kHz。   

    我建议您首先使用 感应传感设计计算器工具 来帮助评估您的系统和 LDC 器件。

    此外、这些 指南 还提供了一些有关使用这些器件的附加指南

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducr1/tiducr1.pdf - LDC1614触控按钮参考设计(测量0.28um 的偏转)

    https://www.ti.com/lit/an/snoa954d/snoa954d.pdf - LDC 器件选择指南

    https://www.ti.com/lit/an/snoa957b/snoa957b.pdf -目标设计指南

    https://www.ti.com/lit/an/snaa221b/snaa221b.pdf - LDC 器件的 Rp 条件和要求

    LDC1614提供28位分辨率、因此我希望您能够使用该器件创建有效的设置。  为了获得 最佳质量的输出信号、必须确保满足这些文档中描述的各种要求。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回复! 根据设计、传感器的电感约为80-200nH、最佳感应频率约为250kHz 至500kHz (不是共振频率、而是由于驱动信号变化的物理力而显示出最大的电感变化)。 我希望使用这些最不发达国家以大约几毫秒或理想情况下亚毫秒的分辨率解决上述电感变化的时间敏感变化。 您提供的一些文档并不完全匹配、因为我的传感器是3D 螺线管、但根据基本公式、我确实认为应该有大约200kHz 的 fdelta。 理论上、这些应该能够以毫秒分辨率解决电感的正弦变化?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这是一个有趣的应用。 从理论上讲、我认为这仍然可以正常工作。 LDC1614在连续模式下运行时的最大采样率为4.08ksps、因此它还应能够满足小于1ms 的时序要求。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 我将订购几个、看看我可以管理什么。 LDC1614是否有任何资源 可用作参考、也可能是 EVAL 板原理图的.sch 文件?  此外、由于我可能会突破 LDC 的限制、因此换用 EVAL 板上具有更高精度的电容器是否有任何价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    当然! EVM 的原理图和 BOM 位于本文档的末尾:

    https://www.ti.com/lit/ug/snou135a/snou135a.pdf

    在产品页面上、有一个包含更多材料的技术文档部分、您可以使用:

    https://www.ti.com/product/LDC1614

    看起来、BOM 表明电容器为5%、因此如果您希望保持工作点紧密、在您的螺线管评估过程中可能需要将这些电容器换成其他电容器。

    谢谢、

    SCt