This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021:TI 解决方案建议

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2021, HDC1080, HDC2080, HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1136026/hdc3021-ti-solution-suggestion

器件型号:HDC3021
主题中讨论的其他器件:HDC2021HDC1080HDC2080HDC2022

我们是否有合适的解决方案可以替代  SI7021-A20-GM。

非常感谢!

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您在传感论坛上发帖!

    如果您需要与 P2P 兼容的器件、HDC2080、HDC2021、HDC2022和 HDC1080是理想的选择。 HDC2选项允许用户使用2个不同的 I2C 地址配置器件。 器件类型取决于应用、精度以及是否需要滤波器或保护盖。  

    如果您需要更高精度的器件、还可以查看 HDC3系列。 但是、这些器件不兼容 P2P。

    此致、
    Pavani Tenenti