This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:tmcs1100

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135105/tmcs1100-tmcs1100

器件型号:TMCS1100

绘制灵敏度与频率间的关系图(图7-9)和相位与频率间的关系图(图7-10)时、典型设备的设置和连接是如何的?  我想知道、与此 IC 的最大额定值30A 相比、使用了多少电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swetcha、

    我正在研究这个问题、但支持这些测试的工程师已经一天都在外面工作了。 我将与他一起办理入住手续、并将于周一提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swetcha、

    很抱歉耽误你的时间。 该数据需要一段时间才能运行。  

    工程师的主要目的是在输出端产生小信号、因为压摆率不会限制结果。  它们使用 200mV 的输出、因此输入信号是由灵敏度修改的值。 例如、对于 A1、50mV/Amp = 4安培、对于 A4、400mV/Amp = 0.5安培。   

    使用 BODE100执行此捕获和相位捕获的数据。  

    如果您有其他问题、请告诉我。