This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:在何处查找虚拟天线阵列元件的编号

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133083/awr1843aop-where-to-find-the-numbering-of-the-virtual-antenna-array-element

器件型号:AWR1843AOP
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST

尊敬的 TI 工程师:

我正在基于 汽车工具箱中的 MMR 实验室开发我的应用。 我找不到  这个常见问题解答中提到的名为 gAntDef_AWR1843AOP 函数的演示代码。我知道 MRR 演示是为 AWR1843Boost 开发的、与 AWR1843AOP 天线布局不同。 您能否指导我修改演示代码以强制设置 AWR1843AOP 的天线位置?

其次、您知道哪里可以找到 AWR1843AOP 的 MIMO 虚拟天线阵列的编号和坐标吗? 数据表中的天线放置图不清楚每个虚拟阵列元件的编号方式   

我正在为 AWR1843AOP 寻找类似的器件:

感谢您关注我的查询。

此致、

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在 文件//C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoa2dproc/docs/doxygen/html/index.html 中找到了 AWR1843AOP 的天线几何形状
    这使我认为1843AOP 数据表中 TX 天线的标签不正确。  

    接下来、我还想知道我们如何将该几何体合并到 MRR 演示代码中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在内部与团队进行检查、然后为您返回更新。

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MMR 演示支持两种模式  

    1) MRR 模式(波束形成):同时启用全部3个 Tx

    2) MIMO (USRR):一次启用一个 TX。

    可以在 AoP 上运行波束形成模式(您需要为 AoP 板重建演示、我们可以在这方面提供帮助)

    如果您正在寻找 MIMO 模式、则将无法实现、因为在为 AoP 器件重新构建之前、软件更新将非常复杂。 那么、您要寻找的用例是什么?

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta、

    感谢您的回答。 但是、您没有直接回答我的问题。 我的第一个问题询问了演示代码如何结合天线几何配置。 其次、虚拟天线阵列是如何编号的?  

    我们正在研究近距离(0.2m 至2m)多静态物体检测问题。 我们希望获取仰角或 z 轴信息、这就是我们希望实施 TDM MIMO 的原因。  

    此致、

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    请参阅数据表提供的虚拟天线编号图。 左上角将是 TX1和 RX4。 您可以在此基础上映射编号。

    我建议您分别查看 AWR1843BOOST 和 AWR1843AOP 的一个示例、以了解两种实现方式之间的差异以及不同天线配置如何影响处理链。 在链中进行更改将帮助您使您的电路板适应所需的演示。

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta、

    我并不是说粗鲁,但我想你花了6天时间在内部讨论了我的问题,但仍然没有直接回答这些问题,所以给了我便宜的答案。

    我询问虚拟天线阵列的编号方式、如我最初连接的另一个图所示、1843AOP 数据表未提供该图。  

    其次、如果我们要将 MRR 演示的 USRR 模式应用于 AWR1843AOP、 我认为我们必须更改后处理方面的角度估算部分。  您能否向我展示天线几何信息在 MRR 演示代码中的编码位置、以便我可以针对 AOP 进行更改?   

    请有一个在此步骤中具有专业知识的人回答我的问题。  

    此致、

    Jiawei