主题中讨论的其他器件:TDC1000
您好!
我在这里需要一些帮助、我在这个论坛上搜索了与我的问题相关的问题、我发现有几个线程没有得出结论、或者在这个线程上找不到解决方案。
例如
TDC1000-C2000EVM:使用 TDC1000 +传感器(超声波)从外部感应塑料容器的水位。
TDC1000-C2000EVM:使用 TDC1000测量水箱水位的应用
TDC1000-C2000EVM:ToF 值不随水位变化
我试过几种容器、但所有的 TOF 持续保持在大约38 μ s 左右。 我使用 的是 SMD15T21R111WL。 (1MHz)

然后、如下图所示、打印出30mm x 30mm x 50mm 的容器并进行测试。



ToF 不会改变水位的高度。
谢谢、
金