尊敬的团队:
您能告诉我"湿度偏移调整"吗?
例如、将"湿度偏移调整"设置为-5.0%RH。
问题1. 当实际湿度为100% RH 时、HDC2080是否会输出95.0% RH?
问题2. HDC2080的输出是否满足95%以上的 RH 条件?
问题3. 当实际湿度为0%RH 时、输出是多少?
此致、
Kosuke Karimata
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kosuke、
感谢您在传感论坛上发帖!
偏移寄存器通常用于增加或减少因老化或污染而导致的温度和湿度误差。 如果您选择在器件未损坏时从器件中减去-5%RH、器件将始终读出低于实际湿度的-5%RH。
在建议的温度工作条件以外和/或>80%RH 时长时间工作,温度处于较高的建议工作范围内,会导致传感器读数发生偏移,恢复时间较慢。 如果将湿度强制 为0%RH、器件的读数也将为0%。
此致、
Pavani Tenneti