This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:湿度偏移为100% RH

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1134601/hdc2080-100-rh-with-humidity-offset

器件型号:HDC2080

尊敬的团队:

您能告诉我"湿度偏移调整"吗?

例如、将"湿度偏移调整"设置为-5.0%RH。

问题1. 当实际湿度为100% RH 时、HDC2080是否会输出95.0% RH?
问题2. HDC2080的输出是否满足95%以上的 RH 条件?
问题3. 当实际湿度为0%RH 时、输出是多少?

此致、

Kosuke Karimata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosuke、

    感谢您在传感论坛上发帖!  

    偏移寄存器通常用于增加或减少因老化或污染而导致的温度和湿度误差。  如果您选择在器件未损坏时从器件中减去-5%RH、器件将始终读出低于实际湿度的-5%RH。

    在建议的温度工作条件以外和/或>80%RH 时长时间工作,温度处于较高的建议工作范围内,会导致传感器读数发生偏移,恢复时间较慢。 如果将湿度强制 为0%RH、器件的读数也将为0%。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    感谢您的善意。
    请问还有其他问题吗?

    将"湿度偏移调整"设置为-5.0%RH、
    如果实际湿度为4%RH、器件的输出是否为0%RH?

    此致、

    Kosuke Karimata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosuke-San、

    器件可计算出的最低湿度读数为0%RH。 因此、如果存在-5%RH 偏移且湿度为4%、则器件将测量0%RH。

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H- Pavani

    感谢 您的解释。

    我们的客户还有其他问题。
    请告诉我另外一个吗?

    输出范围是否会被偏移缩小?

    (示例)

    对于偏移-5%、下限0%上限95%

    对于偏移+5%、下限5%、上限100%

    此致、

    Kosuke Karimata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosuke-San、

    如果应用偏移、输出范围将会缩小。  

    此致、
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    我的所有问题都已解决。
    感谢您的合作!

    此致、

    Kosuke Karimata