This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86:LMT86QDCKRQ1的替代产品?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT86, TMP235-Q1, TMP235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023405/lmt86-dropped-in-alternative-to-lmt86qdckrq1

器件型号:LMT86
主题中讨论的其他器件: TMP235

团队、

除了不同的 LMT86 OPN (LMT86与 LMT86-Q1)之外,我们是否有一些适用于LMT86QDCKRQ1的 P2P 替代产品
除了  mV/Deg C 差异外、迁移到其他 LMT8x 衍生产品(LMT84-Q1与 LMT84与 LMT85-Q1与 LMT85与 LMT86-Q1与 LMT86与 LMT88与 LMT89与 LMT87-Q1与 LMT87)需要考虑哪些因素?
与 LMT86相比、以下哪一种替代产品具有更好的交货周期/可用性?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    建议将 TMP235-Q1用作 LMT8x 器件系列的 P2P 插件替代产品。  TMP235具有+10mV/Deg  C 增益、因此请记住、我将从这里开始。

     在 LMT8x 系列器件之间需要考虑 mV/Deg C 增益、但布局也是如此。 SOT 封装选项的引脚1和5因连接到 GND 或 VDD 而异。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也希望用 TMP235替代 LMT86。 NC 引脚没有内部连接、可以连接到 VDD 或 GND?  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    TMP235 NC 引脚可连接到 VDD 或 GND。 TMP235将按预期工作。

    Jalen