This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:关于 Rp 和 LHR 数据

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1041, LDC1051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1021842/ldc1101-about-rp-and-lhr-data

器件型号:LDC1101
主题中讨论的其他器件: LDC1041LDC1051

大家好、TI、我将使用 ldc1101进行金属距离测量、
电感是一个直径为26mm 的铁氧体绕线电感。 最大感应距离为15mm。 L:70uH;C:1000pF

在使用过程中有几个问题:
Q1:在短距离(<8mm)处一切正常、但在长距离(>10mm)处移动时、Rp 非常不稳定。 这可以得到改进吗? 我注意到您始终推荐 PCB 线圈,这是关键吗?
Q2:针对 Q1的问题、因此、远距离测试采用 LHR 模式进行测量。 导出数据的曲线非常好。 但是、当调试第二个 PCB (另一个69uH 感应)时、LHR 数据会出现较大偏差。 但两个 PCB 的 Rp 变化非常接近、我认为 PCB 和电感很好。 如何解释? 是否有公式可以推导距离和 L 之间的关系?
请提供帮助。。。
我是否需要附加程序的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在自由间隔(无目标)条件下、您使用的传感器的 Rp 是多少?

    2、距离也取决于线圈尺寸、因此与 L 没有直接关系、但您应该得到一条与您为两个线圈显示的曲线相似的曲线、由于电感差、这两个线圈之间存在轻微偏移。 这是情况吗?69uH 电感器是否显示完全不同的结果?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:56KΩ

    A2:69uH 电感器显示完全不同的结果

    PS:电感是铁氧体绕线电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 我想仔细检查一下。

    • 您能否共享该器件的配置?
    •  您能否共享69uH 电感器数据的屏幕截图?
    • 如果您使用网络分析器测量两个不同线圈的 Rp 与频率、它们是否具有相同的曲线?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1: e2e.ti.com/.../ldc1101App.zip

    A2:无数据,发现 LHR 数据不可用时、测试记录不会继续。

    A3:两 个电感 器闭合且相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  

    在您发送的配置文件中、Rp 最大值看起来当前设置为48kOhm、并可选择切换到96kOhm。 只需确保在脚本中将其设置为96千欧。  

    为了澄清网络分析器的测量、需要使用 LC 来正确测量器件将测量的 Rp。 如果您有办法卡入板上的 LC、最好这样做。 此外、这里的另一项测试是查看示波器上的传感器振荡。 对于没有 LHR 数据的情况、这将是下一步。 如果您可以在这种情况下提供 LC 振荡的捕获、这将有助于了解您没有数据的原因。  

    此外、我确实想提到、当您远离线圈时、Rp 测量的精度会受到限制。 与您显示的 LHR 数据类似、随着目标远离线圈、Rp 的变化会减小。 正弦10mm 是您15mm 电感器的2/3、Rp 测量可能无法得到显著改善。 数据表中有一个图表显示了这种关系(图49)、但它在线圈直径的55%处停止。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置较旧,可能我更改了它,这是可以的。

    emmm.I 没有时间调试这个了、我将尝试转向 ldc1051或 ldc1041、较低的 f 可能会解决我的问题。

    我的传感器可在-40℃~+85℃,的温度 范围内工作、那么温度补偿策略是什么? 我可以使用 snaa212a 吗?  α 是什么、Cu  1.75×10-8

    电感是铁氧体绕线电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于温度补偿、是的、您可以使用 snaa212a.pdf 应用手册。 您还应确保使用 C0G/NP0级电容器、以最大程度地降低温度影响。  

    最后、您还可以使用第二个线圈作为温度补偿的基准。 第二个线圈不会与目标交互、其数据只会随温度变化。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDC1051,它不匹配,哪一个是 ture。

    D43、D45是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表计算中有一个拼写错误。 Y 的计算应是接近数据/最大代码。 由于这是8位数据而不是7位数据、因此最大代码应为255、而不是2^7。 所示的计算使用50十进制、因此如果您使用255或2^8重做数据表计算、则应获得与计算工具相同的答案。  

    D43和 D45只是针对这一点的中间计算步骤、未显示。  

    此致、  

    Justin Beigel