This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314DIAL-EVM:使用 EVM 定制 LDC1314硬件?

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, TIDA-00508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1019264/ldc1314dial-evm-use-evm-for-custom-ldc1314-hw

器件型号:LDC1314DIAL-EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1314TIDA-00508

团队、

客户正在使用 LDC1314DIAL-EVM 硬件和 TIDA-00508 GUI 软件进行评估。

现在、他们有自己的 LDC1314线圈和目标 PCB、并希望使用我们 的 LDC1314DIAL-EVM MCU 板对其进行测试(请参阅下文)。
它们的原型具有与 EVM 中使用的连接器相同的连接器。 线圈/目标与我们的 EVM 设计不是100%匹配、因为它不支持360度、但仅支持约300度。

总的来说、GUI 显示了目标移动后的精确置换。
但是、它们会看到一些干扰(即 GUI 箭头会不时跳转)。
哪些因素会导致这些干扰(线圈/目标或 SW 不适用于定制目标/线圈的问题)?

LDC1314DIAL-EVM 是否也用于测试定制目标/线圈?


我们能否使 MCU 端软件可用(不是 PC 端)、以便进行调试并帮助他们使用 GUI 进行进一步测试?
电路板上有一个 JTAG 连接器、因此我假设只要我们可以共享 src 代码、就可以对 MCU 进行刷新和修改。

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我将关闭此主题、因为我们已经通过电子邮件支持此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    是否可以提供定制 PCB 的原理图和布局并将该信息上传到此主题?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供背景电子邮件主题 Anthony。

    我不知道导致客户现在看到什么的历史。

    请确认我的理解是否正确:

    1. 客户正在评估原型、我们的团队对其设计进行了审查。
    2. 原型应在0度和300度之间进行测量。
    3. 客户的原型显示的是180度到290度的跳跃时的干扰行为。
    4. 客户正在寻找我们可以提供的任何有助于加快故障排除速度的软件/硬件背景。

    我在历史记录中没有看到的一件事是提到了在客户设计中要测量的角度(可能错过了)。

    它们是否引入了300度的机械限制、或者是否存在由设计的 LDC/传感器/目标部分施加的限制、或者两者都施加的限制? (或者两者都不是、还有其他的东西?)

     此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我通过电子邮件发送更多背景信息。

    底线是:

    -哪些原因会导致这些干扰(定制线圈/目标设计或 TIDA-00508 GUI SW/MSP430 FW 不适用于定制目标/线圈测试的问题)?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    此时、我不知道干扰的来源是什么、因为我们无法在结束时重现和诊断故障
    我还有一些问题:
     是否在 所有拨号设置或仅在某些设置发生干扰?
    如果只是用于特定的拨号设置、它们是什么?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="12198" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1019264/ldc1314dial-evm-use-evm-for-custom-ldc1314-hw/3770434 #3770434">目前、我不知道干扰的来源是什么、因为我们无法在最后重现和诊断故障
    我还有一些问题:
     故障 是否发生在所有拨号设置或仅发生在某些设置上?[/报价]

    是的、尽管已将不同的校准从0°更改为360°、但在所有拨号设置中都会发生这种情况。

    我在视频中保存了干扰。  我已将角度从60°更改为310°、步长接近30°。 如果角度< 180°、毛刺脉冲似乎会更改为210°。 在210°的角度、它看起来稳定。 210°后、它改变到另一个方向。

    请参阅离线发送的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的想法是、如果 TI 团队向我发送 MSP430的固件、以便我们可以更改 固件中的任何参数或功能来解决这个问题。  

    此致、

     青海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    感谢您的更新。
    我有一个适用于 TIDA-00508设计的 EVM 、我正在安装支持 GUI、以查看是否有任何有助于指出干扰原因的东西。  

    遗憾的是、我们的 IT 策略 会阻止 GUI 安装、因此直到明天才会安装。 我将在星期五提供此主题的更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施博士

    我将检查我们的内部软件 数据库以查看它是否可用、并将在星期五更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、
    我尝试了使用 DIAL EVM 和 GUI 进行的一些实验、 并看到 GUI DIO 跳跃、直到我 用拇指和食指挤压 EVM 两侧的中心。 GUI 转盘跳跃停止、GUI 转盘平稳地遵循 EVM 转盘的设置。 对于任何校准模式、它都以这种方式运行。 一定会有某种不良的连接导致干扰。  

    顺便说一下、客户是否正在对其 PCB 组件进行校准?  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已对 PCB 组件使用了不同的校准。  

    我还使用了 EVB 的原始目标和线圈。 对于没有玻璃的原始装配体、它是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施博士

    我向我们的管理人员核实了这一点、他们的政策是、我们不会将固件作为独立项目提供、因为它不受   与 GUI 中的功能分开的质量控制的影响。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 施博士。
    通过 专门按压/挤压 连接两个组件的连接器、可以避免 EVM GUI 转盘中的跳转。  这似乎意味着 GUI 转盘"跳跃"是由于连接不良或间歇性的原因。
    如果可能、请在您的装配体上检查此项。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已经按照您的建议检查了连接器。 但 它没有解决滑翔机问题。

    此致、

    青海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John、SHI 博士:

    它是否位于 Proto PCB 侧? 当您转动 Weel 时、线圈和目标之间的间隙可能是什么?
    PCB 是否都被机械推在一起?
    您能否在您转动 Weel 时提供显示线圈和目标的视频?

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    线圈和目标之间的间隙为零。 这意味着、目标直接放置在线圈上(如 EVBoard 中)。 我尝试将间隙设置为1 mm 到3 mm。 它对干扰毫无帮助。  

    我无法在此处上传数据。 我向您发送每封邮件的数字和视频。

    此致、

    青海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对四个谐振电容器进行了去色。 这些干扰都很轻松。 但校准在10°偏差下不起作用。 它是否独立于固件的谐振频率设置? 对此问题有什么想法吗? 我是否应该尝试焊接100pF 以上的电容器?  

    此致

    青海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施博士

    TIDA-00508  EVM 电路板在制造时进行了校准、因此我认为您的电路板也需要某种形式的校准。 我不确定是否使用我们的 EVM 和支持软件执行此操作、因此我将深入了解它并在明天更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复! 我已经测试 了一些不同的谐振电容值。 °°的精度接近3 μ V、但值与 TI 所说的0.1 μ V 不同。 我还对校准算法感兴趣。 也许我还可以获得使用 LDC1314进行角度测量校准的库或参考设计。 因为我现在必须在我们的产品中开发自己的角度测量校准代码。 如果 TI 团队可以向我发送任何使用 LDC131X 进行角度测量校准的示例或参考设计。 这对我很有帮助。

    此致、

    青海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施博士
    抱歉、我们没有提供用于 LDC1314角度校准的参考设计或库。
    校准通常是我们客户最终产品的"秘密酱汁"的一部分、因此他们开发了自己专为其应用量身定制的算法。  

    此致、
    John