This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:IWR6443的使用

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6443, IWR6843ISK, IWR6843, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1022310/iwr6443-usage-of-iwr6443

器件型号:IWR6443
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKIWR6843MMWAVEICBOOST

大家好、

目前我使用的是 IWR6843ISK。 我打算购买 IWR6443 (因为我认为我们从 IWR6443获取点云数据、而从 IWR6843获取数据主要用于跟踪目的。 如果我错了、请纠正)。 我想知道、

两个板之间的差异。  

2.如果使用 IWR6443、是否可以同时使用 MMWAVEICBOOST 评估?

IWR6443的使用

使用此板可获得多大的覆盖范围?

提前感谢。

谢谢、此致、

Aleena N A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这些问题中的大多数都可以通过查看您提到的两个器件的差异来回答。

    考虑到两个器件的后处理能力、您的问题的答案是肯定的或等效的。

    IWR6843可为您提供运行数据处理密集型应用的功能 、从而实现更高的点质量。

    请查看利用 DSP 内核的人数统计演示 与 OOB 演示 HWA 版本之间的点云差异。

    谢谢、

    Vaibhav