This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:读取期间有关寄存器0x00的错误消息

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1022057/lmp91000evm-error-message-about-register-0x00-during-reading

器件型号:LMP91000EVM

专家您好!

我们的客户正在评估此 EVM。

我们看到如下所示的弹出消息。

错误消息是"从寄存器0x00读取失败"

请告诉我们问题出在哪里?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

     我假设他们使用 SPIO-4与 LMP91000EVM 进行通信?  

    这是他们第一次与 EVM 通信吗?

    他们是否曾经能够与 EVM 进行过通信?

    GUI 是否显示 EVM 已连接或可以找到 EVM?

    SPIO-4板无法与较新版本的 PC 通信。 一些 Windows 更新已淘汰驱动程序。

    以下是 SPIO-4板的最新驱动程序。 尝试安装它们,并查看它是否可以解决问题。 如果驱动程序第一次未正确安装、您可能需要手动安装这些驱动程序。   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/Signed-NSC_5F00_USB_5F00_v1.0.8.0.zip

    让我知道这是如何实现的。