主题中讨论的其他器件:TMP421、
你(们)好
我使用 TMP421作为远程温度传感器来监控 ASIC 结温。 Blow 是我的 TMP421原理图设计。
我想在不更改硬件和固件的情况下将 TMP421替换为 TMP422、它是否正常工作?
根据 TMP422的数据表、我发现如果 DX3/DX4连接到 GND、I2C 地址为1001100x、与我的 TMP421设置地址相同、它看起来适用于硬件。
如果我直接在现有产品的 TMP421位置焊接 TMP422、请帮助我确认是否存在任何潜在的硬件/电气风险。
非常感谢。