This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:将 TMP421替换为 TMP422,将 TMP422的引脚3/4连接到 GND、是否正常工作?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP421, TMP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1021611/tmp422-replace-tmp421-with-tmp422-tie-pin-3-4-of-tmp422-to-gnd-does-it-work

器件型号:TMP422
主题中讨论的其他器件:TMP421

你(们)好

我使用 TMP421作为远程温度传感器来监控 ASIC 结温。 Blow 是我的 TMP421原理图设计。

我想在不更改硬件和固件的情况下将 TMP421替换为 TMP422、它是否正常工作?

根据 TMP422的数据表、我发现如果 DX3/DX4连接到 GND、I2C 地址为1001100x、与我的 TMP421设置地址相同、它看起来适用于硬件。

如果我直接在现有产品的 TMP421位置焊接 TMP422、请帮助我确认是否存在任何潜在的硬件/电气风险。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些更新供您参考:

    我在其中一个 PCB 中将 TMP421替换为 TMP422、固件可以通过相同的 I2C 地址(1001100x)读取本地传感器和远程1传感器、 替换后的固件代码看起来完全透明。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    我发现 TMP422有三个器件型号、它们之间的主要区别是什么?  TMP422AIDCNTMP422AMDCNTMP422AQDCN

    我想它们在环境和可靠性方面主要不同、我的产品是一般商业级、我能否将三个器件型号全部导入我的产品?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ni Yong、

    感谢您的帖子和更新。  

    TMP422和 TMP421具有寄存器映射兼容性、因此应能满足您的需求。 通常、我建议禁用辅助远程通道(配置寄存器2中的 REN2位)、这样 TMP422就不会浪费任何时间或电能来尝试在第二个通道上执行转换、但这并不是完全必要的。  

    [引用 userid="293448" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1021611/tmp422-replace-tmp421-with-tmp422-tie-pin-3-4-of-tmp422-to-gnd-does-it-work/3775811 #3775811">我发现 TMP422有三个器件型号、它们之间的主要区别是什么?  TMP422AIDCNTMP422AMDCNTMP422AQDCN[/引述]

    TMP422AQDCN 版本是符合汽车标准的器件版本、而 TMP422AMDCN 是我们的-EP 版本、旨在支持高可靠性应用。 对于一般商业用途 、我建议使用 TMP422AIDCN

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brandon

    感谢您的快速回答、我认为我得到了很好的答案。  

     

    BRS