This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1021023/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843

我昨天下载了"mmWave_SDK_03_05_00_04"

当我打开它并安装时、我会找到以下选项、但没有找到:"xwr68xx_MMW_DEMOM.bin"您能帮助获取 xwr68xx_mmw_demo.bin 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerin、

    安装毫米波 SDK 后、您将在以下路径中找到 demo.bin:"C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\"

    请在发布前通读毫米波 SDK 用户指南。