This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:对 IWR1443进行编程是否会损坏 PMIC?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1017817/iwr1443boost-does-program-iwr1443-could-damage-pmic

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

对 IWR1443进行编程是否会损坏 PMIC? 如果是、您能解释一下吗? 我们尝试 对 IWR1443进行编程、PMIC 停止工作。 有人知道原因吗?

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这不是预期的?  您能帮助我们更好地了解该场景并提供更多详细信息吗?

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试在 PMIC PWM 模式(默认模式)和 PFM 模式之间切换以节省功耗、在一个板上将3.3V 的 PMIC 输出更改为4.5V、PMIC 其他输出1.0V 和1.8V 是正确的。 您是否知道哪些因素会导致 PMIC 3.3V 输出更改为4.5V? 有什么想法吗?

    谢谢、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    感谢您的解释。 让我将您的疑问转发给硬件专家。 请在一天或两天内回复。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    是否确定将正确的值写入正确的寄存器? 您在写入之前是否首先读取了寄存器以确保它处于预期值?

    您可能不小心写入了错误的寄存器、并且错误地将其中一个 BUCK 配置为4.5V。 客户能否提供有关他们所写的寄存器/值的详细信息?

    此致、

    Adrian