This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1019470/dca1000evm-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM

我发现我必须在 Linux 下构建代码、但我在使代码运行的过程中遇到了问题。  我是否仍然需要运行 mmWave Studio 的 Windows 计算机?  如果是、mmWave Studio 是否必须运行从传感器获取帧的 Lua 脚本?

我已经尝试了所有我能弄清楚的方法、但似乎什么都不起作用。 我的最新设置是将 DCA1000EVM 接入交换机、并将我的 Linux 计算机连接到同一交换机。  我将 Linux 计算机的 IP 地址设置为192.168.33.30,然后运行 Linux CLI 程序。  我使用 FPGA、RECORD、RECODE_START 选项来运行它、但似乎没有任何问题。

谢谢你。

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!  

    是的、mmWave Studio 仅与 Windows 兼容、因此、如果您想使用它、则需要 Windows 机器。  

    最终目标是什么? 是否要在 Linux 机器上使用 DCA1000配置毫米波传感器并捕获数据?

    如果是、则可以使用 mmWavelink 库为 Linux 环境配置雷达并重建 DCA1000 CLI 库。 TI E2E 论坛上有几个主题、我希望您搜索这些主题并查看(如下面链接的主题)

    (+) AWR2243BOOST:与 DCA1000_CLI -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛配合使用 

    此致、

    石田